This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04208:我需要进行分次,然后清理10 MHz,这是不是一个合适的部分?

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04208, LMK05318, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1074821/lmk04208-i-need-to-distro-and-then-clean-up-a-10-mhz-is-this-a-suitable-part

部件号:LMK04208
“线程”中讨论的其他部件: LMK05318测试LMK04832

你好。  

  我已阅读 LMK04208 IC 的数据表并下载  

TIC pro 软件。 我认为这部分适合我的工作

但我想对此进行验证。 我对有点困惑

TIC 软件和数据表。

  在系统中,我有一个我的具有非常高的质量(低相位噪声

非常高精度) 10MHz 时钟,需要为许多遥控器供电

设备。 远程设备距离相当苛刻(噪音很大)的地方只有10到20英尺

环境,存在严重的接地回路问题。  我的计划是 AC 夫妇

10 MHz (我不能有公共接地)通过同轴电缆发送,然后  

然后,在最后收到一些电子产品,然后将其发送到  LMK04208。

此变速器系统肯定 会降低原稿的相位噪声

时钟,所以我想使用 LMK04208 作为“清理”工具。

我想在远程位置制作/放置一个板以接收

这(现在很吵,有抖动)时钟, 然后将其清理回非常

 高质量10MHz 信号将在近距离使用。  是这样

适合此 问题的芯片, 它可以在10MHz 下运行

输入参考, 是否可以生成10MHz 输出? 这是

适合作业的芯片? 这是一个更好的选择吗? 似乎是

LMK05318将是一个更好的选择(其内置在偏航),但

该零件上的库存为零,这是一个快速的变化

项目。  

  TIC 软件允许我插入输入和输出值以及

这种情况下,似乎没有抱怨我的选择,但我是  

不确定(而且我感觉不好)它是否在检查愚蠢/  

非法选择。  

  请告知:  

   卢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lou,

    LMK04208应能满足您的需要。  不幸的是,自从很久以前开发并移植到不同的软件后,我们的 GUI 中没有最简单的 GUI。 您感觉不好的情况已经过了很好的校准- 我可以对多 个非法设置进行编程,而无需 GUI 警告我。  TIC Pro 允许您保存配置(文件->保存),E2E 允许上传这些文件。 如果您对任何设置不确定,我很乐意查看。

    LMK04208的策略是用极低的环路带宽替代低噪声的 VCXO,以取代嘈杂的输入参考频率,从而为第二个 PLL 时钟发生器提供更高的频率参考。 例如,您可以使用 100MHz VCXO 和3000MHz VCO 配置 LMK04208,然后将输出分路器配置为除以300以生成10MHz。 LMK04208中不一定会有 OCXO 质量的10MHz,但它可以从输出中生成10MHz 信号,以通过10MHz 输入进行分配。

    可以说,您真正需要的只是一个低带宽 PLL,它可以锁定到100MHz VCXO,N 分隔器输出上有一些时钟分布。  虽然我们可以强制 LMK04832采用这样的配置,但设备的成本却是原来的两倍,而且没有库存; 除了您提到的 LMK05318和相关设备(没有库存)外,我们没有其他具有低带宽 PLL,外部 VCXO (或同等高性能振荡器)和时钟分布组合的专用设备。 从技术上讲,LMK04208有一种保留模式,模式=0xF,使用 CLKin0作为10MHz 的基准,而 CLKin1作为 VCXO 反馈而不是 OSCin;这完全忽略了 PLL2 ,它应该改善10MHz 抖动清洁和分布式应用的相位噪声,如您所描述的那样。  如果您有兴趣,我可以测试此配置并建议配置(以及我发现的任何警告)。

    此致,

    德里克·佩恩