This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC7005:循环过滤器计算工具 scac036

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1074641/cdc7005-loop-filter-calculation-tool-scac036

部件号:CDC7005

您好,Team,

根据 SCAC036工具 Hpfd = IP/(2·PI)中的方框图(见下文),但该工具使用 Hpdf=IP 计算传输函数。 因此,由于 VCO 也包括在方框图中,因此因素2·PI 可能被忽略,对吗?

为了计算环路滤波器,我们需要使用  第16页数据表中分别来自表9 (第10页) ICP 的 IP,对吗?

您能否确认第16页上的 ICP 是否为非及时平均充电泵电流?

谢谢,祝好,汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汉斯

    纠正因 VCO 参与而导致2π μ s 下降的因素。  请立即参阅 Dean Banerjee 的 PLL 书中公式6.1中关于2π 系数的讨论

    是的,第16页上的 ICP 不是平均时间。 这表示完全激活时充油泵输出电流的大小。 表9显示了离散值作为寄存器设置的函数。 这些是设计计算器中用于 IP 的正确数字。

    此致,

    德里克·佩恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derek,

    感谢您的快速回复。 所以方框图是错误的?

    此致,汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汉斯

     2π 可以说,方框图是正确的,它声称 Ko 包括了一个系数,但这样做 会不一致。   如果不包括2π 系数,则呈现 IP 会更一致。

    此致,

    德里克·佩恩