This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:电源电压漂移

Guru**** 2930900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1075081/ne555-drift-with-supply-voltage

部件号:NE555

您好 E2E,

请解释 NE555P 的电源电压参数偏移是什么意思?

此致,
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛,

    您是否指的是正时间隔规格的电源电压灵敏度?

    对于单稳态:

    这意味着,如果您要在给定电源处使用所需频率构建电路,则在室温下,频率平均可变化0.1%,每一个1 V 步距初始设计电源电压的位置。 如果初始设计为 VSS = 5V,且频率达到1kHz (不考虑其他 PDS 规格),并且您要将电源电压提高到9V,则初始频率的典型偏差为4V*0.1/1V = 0.4%。 这将导致频率范围为996Hz 至1004Hz 或与目标的4Hz 偏差。  

    此致,

    克里斯·费瑟斯通