This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:使用 LMX2572替换 LMX2594

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1074618/lmx2594-replacement-of-lmx2594-with-lmx2572

部件号:LMX2594
线程中讨论的其他部件:LMX2572
我希望通过缩短 LMX2594零件的交付时间来制造一种产品,取代 LMX2572作为频率限制模型。 
我们已确认包裹和引脚分配是等效的。

更换时是否需要注意任何事项,如寄存器和外设常量?
此致, 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    注册地图几乎兼容,但有一些不同,请查看数据表以了解详细信息。

    在硬件方面,由于 VCO 不同,您必须重新设计用于 LMX2572的环路滤波器。

    有几个“旁路”引脚,这些引脚上的去耦电容器在 LMX2572和 LMX2594之间不同。

    对于相同的输出频率,这些设备之间的输出功率可能不同。 您可能需要添加设备来调整进入系统的信号功率。

    这就是我现在所能想到的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我希望了解登记表差异的详细信息。
    还是请给我一个类似格式的文件(.csv 或.txt)?


    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    使用这些设备的寄存器映射进行比较并不困难,如下所示: