This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:ook 调制器

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1074636/lmx2572-ook-modulator

部件号:LMX2572
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,

我将在 FSK 模式下使用 LMX2572作为低数据心率调制器。

但我想 OOK 是否可以使用 OUTx_PD 寄存器打开/关闭输出缓冲器。

从数据表中,我看到9us 开机时间@6.4 GHz,但没有有关关机时间的信息。

我需要调制高达10kbps 的速度。

你认为有可能吗?

谢谢你

费德里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Federico,

    缓冲区会立即关闭,这就是为什么数据中没有图解的原因。  

    我们尚未以这种方式测试设备,但我认为以10kbps 速度运行 OOK 是可行的。