This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:实例失败,没有选项,只能重启设备电源

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1079046/lmx2820-instcal-fails-with-no-option-but-to-cycle-power-to-device

部件号:LMX2820
“线程: 测试”中讨论的其它部件

我认为这是我第三次或第四次发布有关如何启动工作的帖子,尽管我们已经找到了解决方法,但这是非常有问题的。

选择200 MHz PDF 时,Instcal 失败了10%。 我们没有看到50MHz PDF 出现故障。

一旦出现故障,我们就没有找到恢复的方法,除非是关闭设备的电源再打开。

是否有办法从发生故障的情况中恢复,而不让设备重新接通电源。

我们将实例故障定义为某些频率不会锁定,振荡器会轻微关闭或被牵引。

请给出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    您能否让我详细了解您的设置中使用过的变通办法,INSTCAL 过程和使用过的频率?

    如果可以共享用于 INSTCAL 的配置文件,那将会很好。 您可以通过电子邮件向我发送邮件,我们可以将其脱机并快速支持以获取详细信息。

    理想情况下,PLL 不是使用实例解锁外壳,而是需要查看配置。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您认为该解决方案如何?  大教堂似乎充满了异常和问题,结果令人怀疑。 查看我的相关帖子。  就其中一部分而言,我的解决方案是循环利用动力,并在动力通过之前再做所有事情,让我们部分地走在路上。 但正如你所看到的,接近时,实例仍然失败。  请就如何获得更好的结果提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    我没有收到您对上述问题的答复,可能是系统关闭了 TT,因为有一段时间没有收到回复。

    关于您的问题,我相信您正在遵循下面提到的即时校准程序:

    1. 打开 TIC Pro 并选择  EVM 默认模式 配置
    2. 在“用户控制”页面中,检查所有 双缓冲 区位
    3. 在 PLL 页面中,取消选中 “即时校准 ”框中的 DBLR_CAL_EN
    4. VCC 为 EVM 供电
    5. 按 Ctrl+L 对 EVM 进行编程以锁定到6GHz
    6.  即时校准 框中设置 INSTCAL_EN =1
    7. 键入5650,然后在  VCO  框中输入(PLL_NUM,PLL_N 和 INSTCAL_PLL 数字将自动编程)
    8.   VCO 校准 框中取消选中 FCAL_EN
    9. 检查 FCAL_EN
    10. 取消选中 FCAL_EN 并等待一段时间(VCO 将锁定为5650 MHz)
    11. 更改 VCO 频率,例如,键入5800,然后在  VCO  框中输入(PLL_NUM,PLL_N 和 INSTCAL_PLL_NUM 将自动编程)
    12. 单击 校准 VCO  按钮(这将写入 R0一次,VCO 将锁定到5800 MHz)
    13. 将 VCO 频率更改为6200 MHz
    14. 单击 校准 VCO  按钮(这将写入 R0一次,VCO 将锁定到6200 MHz)

    一旦为即时校准校准了 LMX2820,如何在 仪器的瞬态模式下测量锁定时间?

    它假定处于外部触发模式,并使用 LMX2820的锁定检测引脚捕获频率稳定数据。

    如果您可以共享所需频率的已用配置文件(TIC pro 格式)并在我们的设置中进行验证,将会非常有用。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向您发送了我们在第一篇帖子中使用的注册配置文件。  使用锁定检测确定 PLL 是否稳定到正确的频率为“内水”。  频率仍将关闭数百 kHz。  我们使用 KeySight E5052B 来测量频率何时达到500Hz,就像 您在我发送给您的图表上看到的那样。  开机自检的关键是结果不一致,在平均频谱分析仪或信号分析仪(如 PXA)上无法看到结果不一致。  我们正在根据数据表测量写入 R0时芯片选择的后缘。  LMX2820的锁定检测输出只是一个很好的指示器,表明它正以正确的频率运行。  也许您从未仔细观察过频率稳定的情况?  如果有,您是否看到频率相关差异?  如果您已经仔细观察了,但没有发现随跃点变化的沉降时间,请告知我们如何让您的瞬间更好地工作。  您是否实际使用了该设备并使用了实例?  你从未回答过我的问题,特别是“等了一会”多长时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    很遗憾,我没有收到您的任何电子邮件。如果您再次向我发送电子邮件,我给您发送了一封包含我详细信息的邮件。

    对于您的查询,有多种方法可以触发 E5052B 捕获瞬态响应,通过锁定检测可以查看频率稳定时间。  

    您似乎是通过频率触发器触发仪器,在视频触发中,如果没有,请纠正我的错误。

    如上所述,如果您按照上述程序进行即时校准,它将使用即时校准提供快速锁定频率。

    我已经使用以下配置文件和后续步骤对 EVM 进行了快速测试,LUT 将在 FCAL_EN --> 0之后生成并锁定 PLL,频率为5650MHz。而下一个频率显示了快速锁定时间。 我已经为您保存了图解,但不幸的是,我的 PC 重新启动并丢失了所有数据。 在对 EVM 进行重新测试后,我将在星期一之前共享参考图。

    1.在配置文件下加载

    e2e.ti.com/.../LMX2820_5F00_INSTCAL.tcs

    2.用突出显示的部分更新 TIC pro

    3.FCAL --> 0--> 1---> 0 (LUT 生成并锁定 PLL,频率为5650MHz)

    4.现在,更改频率并单击“校准 VCO”。 查看稳定时间。

    根据参考频率稳定性,RFout 中可能存在频率漂移,可能需要在仪器中设置精确频率的目标频率。

    请再次尝试以上方法并查看性能。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    已使其脱机。 现在关闭此线程。

    您可以随时再次打开或为进一步查询创建新线程。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔