“线程: 测试”中讨论的其它部件
我认为这是我第三次或第四次发布有关如何启动工作的帖子,尽管我们已经找到了解决方法,但这是非常有问题的。
选择200 MHz PDF 时,Instcal 失败了10%。 我们没有看到50MHz PDF 出现故障。
一旦出现故障,我们就没有找到恢复的方法,除非是关闭设备的电源再打开。
是否有办法从发生故障的情况中恢复,而不让设备重新接通电源。
我们将实例故障定义为某些频率不会锁定,振荡器会轻微关闭或被牵引。
请给出建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我认为这是我第三次或第四次发布有关如何启动工作的帖子,尽管我们已经找到了解决方法,但这是非常有问题的。
选择200 MHz PDF 时,Instcal 失败了10%。 我们没有看到50MHz PDF 出现故障。
一旦出现故障,我们就没有找到恢复的方法,除非是关闭设备的电源再打开。
是否有办法从发生故障的情况中恢复,而不让设备重新接通电源。
我们将实例故障定义为某些频率不会锁定,振荡器会轻微关闭或被牵引。
请给出建议。
嗨,迈克,
我没有收到您对上述问题的答复,可能是系统关闭了 TT,因为有一段时间没有收到回复。
关于您的问题,我相信您正在遵循下面提到的即时校准程序:
一旦为即时校准校准了 LMX2820,如何在 仪器的瞬态模式下测量锁定时间?
它假定处于外部触发模式,并使用 LMX2820的锁定检测引脚捕获频率稳定数据。
如果您可以共享所需频率的已用配置文件(TIC pro 格式)并在我们的设置中进行验证,将会非常有用。
谢谢!
此致,
阿耶特·帕尔
我向您发送了我们在第一篇帖子中使用的注册配置文件。 使用锁定检测确定 PLL 是否稳定到正确的频率为“内水”。 频率仍将关闭数百 kHz。 我们使用 KeySight E5052B 来测量频率何时达到500Hz,就像 您在我发送给您的图表上看到的那样。 开机自检的关键是结果不一致,在平均频谱分析仪或信号分析仪(如 PXA)上无法看到结果不一致。 我们正在根据数据表测量写入 R0时芯片选择的后缘。 LMX2820的锁定检测输出只是一个很好的指示器,表明它正以正确的频率运行。 也许您从未仔细观察过频率稳定的情况? 如果有,您是否看到频率相关差异? 如果您已经仔细观察了,但没有发现随跃点变化的沉降时间,请告知我们如何让您的瞬间更好地工作。 您是否实际使用了该设备并使用了实例? 你从未回答过我的问题,特别是“等了一会”多长时间。
嗨,迈克,
很遗憾,我没有收到您的任何电子邮件。如果您再次向我发送电子邮件,我给您发送了一封包含我详细信息的邮件。
对于您的查询,有多种方法可以触发 E5052B 捕获瞬态响应,通过锁定检测可以查看频率稳定时间。
您似乎是通过频率触发器触发仪器,在视频触发中,如果没有,请纠正我的错误。
如上所述,如果您按照上述程序进行即时校准,它将使用即时校准提供快速锁定频率。
我已经使用以下配置文件和后续步骤对 EVM 进行了快速测试,LUT 将在 FCAL_EN --> 0之后生成并锁定 PLL,频率为5650MHz。而下一个频率显示了快速锁定时间。 我已经为您保存了图解,但不幸的是,我的 PC 重新启动并丢失了所有数据。 在对 EVM 进行重新测试后,我将在星期一之前共享参考图。
1.在配置文件下加载
e2e.ti.com/.../LMX2820_5F00_INSTCAL.tcs
2.用突出显示的部分更新 TIC pro

3.FCAL --> 0--> 1---> 0 (LUT 生成并锁定 PLL,频率为5650MHz)
4.现在,更改频率并单击“校准 VCO”。 查看稳定时间。
根据参考频率稳定性,RFout 中可能存在频率漂移,可能需要在仪器中设置精确频率的目标频率。
请再次尝试以上方法并查看性能。
谢谢!
此致,
阿耶特·帕尔