This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:时钟&计时论坛

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1077864/lmx2820-clock-timing-forum

部件号:LMX2820

当 PDF 为200MHz 时,我们仍然看到实例故障率为10%,当 PDF 设置为50MHz 时,我们没有看到故障。  正如您的数据表中所述,在设备断电之前,实例结果将保持不变。  我们看到这是正确的,但在实例发生故障的情况下,如果不重启设备电源,则无法纠正该故障。  请注意,写入寄存器00中的重置位不会重置实例,因此没有帮助。  

是否有一个未记录的位/寄存器,我们可以通过写入来重置实例,以便在实例发生故障时避免重启电源。  请注意,如果实例发生故障,大多数频率将不会锁定,因为我怀疑设置了错误的振荡器,电容或电流。

此外,尽管我们认为我们已根据提供的模糊说明成功实施了实例,但您能否为实例提供更完整和更明确的说明,并注意到使用双倍程序的不同之处。  请注意,“等待一段时间”不是确定的。  在几秒钟内完成实例所需的最坏情况是什么?

查看以前未完全应答的帮助请求。

谢谢,

迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    给我们一些时间来研究这个问题,我们将在下周回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是“下周”,对吗?  我收到了 Ajeet Pal 的一封电子邮件,询问有关我们的解决方法的问题,这些问题已在我的帖子中描述。  请回答我提出的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    据我所知,大口径是在化石上而不是在 FPD 上运行,你是否有 FPD =化石?

    为了获得适当的校准,我们应该留出足够的时间让发动机运行校准。 INSTCAL_DLY 用于设置此特定时间。 您是否根据公式设置了此寄存器? 当您说校准失败时,您是不是说,校准后,您无法将其锁定到任何所需的频率?

    没有特定位可重置实例,包括隐藏位。 如果您将 INSTCAL_EN 设置为1 --> 0 --> 1,则应重置校准的校准值。  

    如果我们写入 reset =1,它会将所有内容重置为硅缺省值,我们需要再次写入所有寄存器以设置合成器。  

    “一段时间”所花费的确切时间没有得到充分记录,我被告知它在 ms 范围内,我们应该能够看到在完成校准后 LD 针转高。 启用 VCO 倍增器将增加校准时间。 稳定后的频率切换时间不受影响。

    以下 POST 中所述的 Instcal 操作过程是正确的。

    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1047349/lmx2820-register-programming-order-for-applying-instacal-data?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%25252520user%2525253A490382#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    我们已经将其脱机。 因此,现在关闭此线程。

    您可以随时再次打开或为任何查询创建新线程。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔