This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00306:LMK00304和 LMK00306之间的差异

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00301, LMK00304, LMK00306, LMK00308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1078975/lmk00306-difference-between-lmk00304-and-lmk00306

部件号:LMK00306
“线程”中讨论的其他部件:LMK00304,LMK00301 LMK00308

尊敬的技术支持团队:

LMK00306是 LMK00304的一个版本,具有2个以上的输出端口。
它是否具有相同的功能和相同的性能?
如果有任何使用限制,请告诉我。

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD 您好!

    正确,LMK00306与 LMK00304相比有2个附加输出。

    其他差异包括:

    -封装尺寸(6x6mm vs 5x5mm)

    -在 LMK00306上选择每个气缸组的输出类型,而 在 LMK00304上选择组合的输出类型

    否则,附加抖动方面的性能是相同的。

    此致,

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     朱利安,你好!

    感谢你的回复。

     LMK00301和  LMK00308如何?

    LMK0030x 系列的差异只是输出端口号, 而附加抖动的性能相同。

    我希望选择具有良好提前期的设备。

    此致,

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD,

    LMK00308和 LMK00301在性能和功能方面与 LMK00306相当。 只有 LMK00304具有我上面所述的功能差异。

    此致,

    朱利安