This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:关于输出频率

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1076942/lmx2572-about-output-frequency

部件号:LMX2572

您好,Team,

我收到了客户的一份报告,称在以下情况下,LMX2572的工作效果不佳。 详情如下:

参考频率:203MHz
输出引脚:RFoutA
输出频率:1038MHz
在上述情况下,已确认 VCO 泄漏(4152MHz)。

他们已确认812MHz 和1850MHz 为输出。
我会附上设置条件,请您支持吗?

  e2e.ti.com/.../DOWN_5F00_812.tcse2e.ti.com/.../DOWN_5F00_1038.tcse2e.ti.com/.../DOWN_5F00_1850.tcs

此致,

马萨卡苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿达奇-桑,

    您是否意味着客户可以将其锁定为812MHz,1850MHz 和1038MHz,但性能不佳?

    哪种性能不好?

    配置的一个大问题是 FPD 只有1MHz。 这不是预期的用例。 为了获得设备的最佳相位噪声,环路滤波器带宽应足够宽。 为了实现这一目标,FPD 的高度应该足以支持宽环路滤波器带宽并降低 N 分压器值。  

    配置的另一个问题是以下设置与 FPD 和 fosc 不匹配,这将导致 VCO 未正确校准。  

    如果您可以获得1038MHz,但也可以看到4152MHz,这是正常的,因为4152MHz 是1038MHz 的谐波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San 您好,

    客户表示只有1038MHz 无法输出。

    你有什么想法吗?

    我告诉他们关于 FPD 的信息。

    此致,

    阿达奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿达奇-桑,

    那么,客户可以看到4152MHz 信号,但没有1038MHz 信号吗? 如果客户将分频器设置为 DIV/2,他们是否会看到2076MHz 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San,您好!

    它们可以看到812MHz 和1850MHz,但不能看到1038MHz。 它们计划输出大约十几个频率,812MHz 和1850MHz 是1038MHz 之前和之后的频率。  他们说,在上述条件下,VCO 泄漏(4152MHz)已经得到确认(设置为 RFoutA:1038MHz)。

    此致,

    阿达奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿达奇-桑,

    这就是我问的原因。如果他们能看到4152MHz,这意味着 VCO 被锁定到这个频率。 他们说,如果通道分隔符= DIV/4,则没有输出。 如果他们将通道分隔器设置为其他值(例如 DIV/2),他们是否会看到2076MHz 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San 您好,

    客户表示2076MHz 信号不会输出,即使通道分隔器设置为 DIV/2。 您能想到任何可能的原因吗?

    此致,

    阿达奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿达奇-桑,

    我不知道出了什么问题,让我们尝试直接 VCO 输出来确认 VCO 确实锁定在4152MHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San 您好,

    好的。 我会告诉客户确认。

    此致,

    阿达奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San 您好,

    客户获得了 VCO 4.152G,2076MHz 和1038MHz 的波形。 2076MHz 和1038MHz 似乎仍然没有输出。
    我也给你发送了设置屏幕。

    此致,

    阿达奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿达奇-桑,

    您能使 OUTT_MUX =0吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San,您好!

    好的。 我会告诉客户确认。

    此致,

    阿达奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San 您好,

    客户确认输出为1038MHz。 但是,我认为从未使用的引脚获得不必要的时钟输出不可取,是否有任何对策?

    这是否是评估板软件的问题?

    此致,

    阿达奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿达奇-桑,

    我得到确认,每当输出的某个 MUX 设置为“分隔符”,那么另一个 MUX 不能是 Hi-Z,我们将把它从“Hi-Z”更改为“预留”,以避免混淆。  

    对此造成的不便深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San 您好,

     在这种情况下,是否有办法不输出 OUTB?

    此致,

    阿达奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿达奇-桑,

    未使用的输出引脚可以保持浮动,并在 OUTB_PD =1时断电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San,您好!

    此设置是否意味着 OUTB 不会输出?

    此致,

    阿达奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿达奇-桑,

    缓冲器已断电,但 信号输出的振幅约为-5x dBm。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San 您好,

    我理解。 谢谢您的支持。

    此致,

    阿达奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San 您好,

    我收到了客户的其他问题。

    他无法正确输出812MHz。  他怀疑饱和,并将输出电平(outa_PWR)设置为我将伪差降低到接近零,但假电流并未消失。

    附加的图像和 TCS 文件。 (812MHz)

     e2e.ti.com/.../812.tcs

    当他输出800MHz (这是一个用于测试的近频率 )时,他会获得一个干净的 CW。

    附加的图像和 TCS 文件。 (800 MHz)

     e2e.ti.com/.../800.tcs

    您能否检查设置是否有问题?

    此致,

    阿达奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿达奇-桑,

    800MHz 配置:

    他们是否可以将 OUTB_MUX 更改为“信道分隔器”? 我正在使用最新的 TIC Pro,“Hi-z”已更改为“Reserved”(保留)。

    812MHz 配置:

    我在这里看不到问题。

    如果他们再对 R0进行编程(单击 CalibrationVCO 按钮)一次,问题是否会消失?

    他们能否重新读取以下寄存器?

    总的来说,我怀疑根本原因可能是 VCO 校准问题。 FPD 非常小,您知道为什么它们的 FPD = 1MHz? 它们的环路滤波器设计是否适用于此 FPD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San 您好,

    关于800MHz 配置:  

    很抱歉,我忘记确认这一点。

    关于812MHz 配置:  

    客户根据数据表中的方程式1计算1 MHz。

    FPD = Fosc (203MHz)*倍增器(x1)*多路器(x1)/{前置 R (1)* R (203)}= 203MHz x 1 x 1/(1*203)= 1MHz

    请确认此计算是否正确?

    此致,

    阿达奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿达奇-桑,

    计算正确。 但是,人们很少使用1MHz FPD。 这是因为 N 分禾器会非常大。 在这种情况下,N 分禾器= 12800 @ fout = 800MHz。 N 分禾器将导致 PLL 发出噪音。 N 越大,噪音越大。  

    如果我们希望总体抖动较低,我们将使用较高的 FPD (较小的 N)和较宽的环路带宽。  

    小型 FPD 的唯一用例是,我们需要一个窄的环路带宽。  

    我的问题是,为什么客户选择1MHz FPD? 他们所针对的绩效水平是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San 您好,

    已理解。 我会要求提供目标环路带宽。

    如何根据目标环路带宽计算 FPD?

    此致,

    阿达奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿达奇-桑,

    FPD 不是根据环路带宽计算得出的。  

    为了能够设计一个非常宽的环路带宽滤波器,FPD 和充电泵电流需要很高。 在这种情况下,它们的参考时钟为203MHz,整数通道的最大可能 FPD 也为203MHz。 所以我很好奇为什么要使用1MHz FPD。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San 您好,

    谢谢。 我理解。  我会询问客户有关 FPD 的信息。

    此致,

    阿达奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San 您好,

    我们的客户通过将 FPD 提高到29MHz 来使其正常工作。

    感谢您的支持!

    此致,

    阿达奇