线程中讨论的其它部件: LMX2615-SP, DAC5670
我们正在设计一款用于 Northrup Grumman 航天器的太空板。 您能看看这一点吗,告诉我这对 DAC 和 ADC 的 CLK 是否有效。 需要注意的一点是,DAC 使用2GHZ 的 DACCLK,数据仅使用 DLYCLK/DTCLK 计时进入 A 端口,这意味着1GHz 数据速率。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们正在设计一款用于 Northrup Grumman 航天器的太空板。 您能看看这一点吗,告诉我这对 DAC 和 ADC 的 CLK 是否有效。 需要注意的一点是,DAC 使用2GHZ 的 DACCLK,数据仅使用 DLYCLK/DTCLK 计时进入 A 端口,这意味着1GHz 数据速率。

约翰:
从时钟角度看,提供的配置看起来很好,其中需要为所需的输出频率选择 LMK04832-SP 的 OSCin 频率(例如100MHz)。
此外,LMX2615-SP 还可以具有来自 OSCout (绕过输入参考)的 OSCin 输入,或 LMK04832-SP 的 DCLKOUT。
如果 DAC CLK 和/或 ADC CLK 有任何关键相位噪声/抖动要求,我建议使用 PLLatinum SIM 工具 模拟所需频率的相位噪声性能。
关于 DAC LVDS 数据速率,我建议写信给 DAC 支持团队。 它们可以帮助您 提供查询的答案。
谢谢!
此致,
阿耶特·帕尔
您好,Ajeet,
作为对上述问题的后续行动:
RF 输出将为650-850MHz。
(DAC 时钟= 2 GHz,仅使用 A 端口)
请参阅 下面引用的8.4.1,您建议使用哪种输入模式?
仅限 A_ONLY:输入速率1 GHz (第二个 Nyquist 区域的信号)。
a_only_inv:2倍插值,输入速率2 GHz。 (第一个尼奎斯 特地区的信号)。
a_only_ZS: 2倍插值,输入速率2 GHz。 (第一尼奎斯 特地区的信号)
A_ONUS_INV 和 A_ONUS_ZS 之间有何区别?为什么我们要使用一个而不是另一个?
在第一或第二个尼奎斯 特地区运营是否有好处?
8.4设备功能模式
DAC5670具有四个互斥配置引脚选择的四种输入模式:NORMAL,A_ONLY,A_ONLY INV 和 A_ONENT_ZS。 表1 列出了每种配置的输入模式,输入采样率,最大 DAC 采样率(CLK 输入)以及产生的 DAC 输出序列。 对于所有配置,DLYCLK_P/N 输出和 DTCLK_P/N 输入为 DACCLK_P/N 频率除以4。
谢谢。
保罗