This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:LMK04832,LMMX2615,DAC5670 &ADC12DJ3200

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SP, LMX2615-SP, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1079453/lmk04832-lmk04832-lmx2615-dac5670-adc12dj3200

部件号:LMK04832
线程中讨论的其它部件: LMX2615-SPDAC5670

我们正在设计一款用于 Northrup Grumman 航天器的太空板。   您能看看这一点吗,告诉我这对 DAC 和 ADC 的 CLK 是否有效。   需要注意的一点是,DAC 使用2GHZ 的 DACCLK,数据仅使用 DLYCLK/DTCLK 计时进入 A 端口,这意味着1GHz 数据速率。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    从时钟角度看,提供的配置看起来很好,其中需要为所需的输出频率选择 LMK04832-SP 的 OSCin 频率(例如100MHz)。

    此外,LMX2615-SP 还可以具有来自 OSCout (绕过输入参考)的 OSCin 输入,或 LMK04832-SP 的 DCLKOUT。

    如果 DAC CLK 和/或 ADC CLK 有任何关键相位噪声/抖动要求,我建议使用 PLLatinum SIM 工具 模拟所需频率的相位噪声性能。

    关于 DAC LVDS 数据速率,我建议写信给 DAC 支持团队。 它们可以帮助您 提供查询的答案。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们计划使用33MHz 作为 LMK04832的输入振荡器频率。   我们有一名工程师在开发板上工作,以获得这些频率的配置。  他认为,对于所有这些频率,33MHz 都可以工作,他是对的吗?

    感谢您的回复。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    对于 PLL2,33MHz OSCin 频率看起来不是很好。 LMK04832具有整数 PLL,对于1GHz 时钟输出,VCO 频率应为3GHz,可选择用于整数除以 OSCin 频率。

    如果可能,请共享更新的配置文件进行查看,并提供 我的意见。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际频率为(100/3)=33.3333... MHz。   所以我认为我们可以使用整数获得所有频率。    要获得1G ,您需要乘以30, 获得500MHz 乘以15,获得6.25MHz 乘以3,然后除以16。    这是否有意义?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    如果 您具有非常精细的33.33333333333MHz 参考频率分辨率,这可能是有意义的,并且可以锁定2999.99999MHz VCO 频率的 PLL。但它可能有轻微的漂移频率。 否则,我建议保留整数引用/OSCin 频率,并选择 VCO 3GHz。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajeet,

    作为对上述问题的后续行动:

    RF 输出将为650-850MHz。

    (DAC 时钟= 2 GHz,仅使用 A 端口)

    请参阅 下面引用的8.4.1,您建议使用哪种输入模式?

    仅限 A_ONLY:输入速率1 GHz (第二个 Nyquist 区域的信号)。

    a_only_inv:2倍插值,输入速率2 GHz。 (第一个尼奎斯 特地区的信号)。

    a_only_ZS: 2倍插值,输入速率2 GHz。 (第一尼奎斯 特地区的信号)

      A_ONUS_INV 和 A_ONUS_ZS 之间有何区别?为什么我们要使用一个而不是另一个?

    在第一或第二个尼奎斯 特地区运营是否有好处?

    8.4设备功能模式

    8.4.1输入格式

    DAC5670具有四个互斥配置引脚选择的四种输入模式:NORMAL,A_ONLY,A_ONLY INV 和 A_ONENT_ZS。  表1 列出了每种配置的输入模式,输入采样率,最大 DAC 采样率(CLK 输入)以及产生的 DAC 输出序列。 对于所有配置,DLYCLK_P/N 输出和 DTCLK_P/N 输入为 DACCLK_P/N 频率除以4。

    谢谢。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,保罗,

    感谢您的查询。 这个问题与发援会有关, 我建议写信给发援会支助小组。 它们可以帮助您 提供查询的答案。

    如果您 有任何与时钟相关的问题,请随时在此处书写或打开新线程。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔