This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:更换 Si5335

Guru**** 2932110 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1079603/cdcm6208-replace-si5335

部件号:CDCM6208
“线程”中讨论的其它部件:CDCE6214

你(们)好  

请建议使用合适的产品替换 Si5335

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加雷斯您好,

    请查看 CDCE6214。

    此致,

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,朱

    明白了,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,朱

    1.如何控制输出? 通过 EEPROM 或 I2C? 如果有运输方式,您可以设置它吗?  

    下图是 APU 的100MHz 客户示意图输入,它是否可以连接到 CDCE6214引脚1/2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加雷斯,你好

    您可以通过 I2C 对设备进行编程。 编程设置可以存储在 EEPROM 中。 另请参阅数据表中的表22以了解默认 EEPROM 设置。

    100MHz 信号可以连接到设备的输入端。 寄存器设置需要正确。

    此致,

    朱利安