This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:SRO 仅生成直流信号

Guru**** 2826035 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1076886/lmx2820-srout-only-generate-dc-signal

部件号:LMX2820

您好,

我正在尝试在 RFOUTA (随附设置) e2e.ti.com/.../LMX2820_5F00_SROUT125M.tcs 中生成125 MHz SRO 输出和2 GHz

我在 RFOUTA 中获得了预期输出,但我在 SRO 中仅获得了 DC 输出。

我按照 EVM 用户指南的 SRO 设置操作。  

您能仔细检查一下我错过了哪些设置吗?

此致,

Andri Haryono

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andri,

    我想我忘了提到 SRREQ 引脚需要高一些。 在“用户控制”页面中,选中 SRREQ 框。 如果您仍然无法从 SRO 中获得时钟,请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已启用 SRREQ,但我仍然没有获得正确的信号。 我是否需要向 SRREQ 提供某些信息?

    此致,

    Andri Haryono

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andri,

    在 PLL 页面中设置配置后,转至用户控制页面以启用 SRREQ 引脚,然后将生成 SRO。 请尝试禁用 SRREQ 针脚,然后启用 SRREQ 针脚以查看您是否有 SRO 时钟。 同时,我会要求我的同事核实这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我已经尝试了你的建议,但仍然没有运气。

    请分享已确认 SRO 信号的 TCS 文件。

    我有3个 EVM 并检查所有这些 EVM。  我确定这是配置问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andri,

    您可以检查寄存器 R64位14的状态吗? 此位应为零,SYSREF 才能正常工作。

    此致,

    德里克·佩恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../HexRegisterValuesLMX2820.txt

    您好,请找到所附的注册值。

    R64位14为0。

    是否还有其他可能导致这种情况的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andri,

    您的寄存器显示为 R64=0x404184,因此位14为1。 请将此位更改为0,对所有寄存器进行一次编程,然后使 SRREQ 引脚 L->H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我更改 了 R64=0x400184,写全寄存器,然后从 L -> H 设置 SRREQ

    但 SYSRER 仍是 DC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andri,

    我的同事已经验证了这一点,他可以按以下顺序获取 sysref 信号。 请重试? 顺便说一句,设备表面的标记是什么?

    1. 将设备锁定到所需频率(使用 R64[14]=0)
    2. 使 SYSREF_EN = 1 (和相位同步 EN = 1)
    3. 使 SRO = 0
    4. 使 SRREQ 引脚=高
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我已经重新尝试了这个顺序,但仍然没有运气
    我已使用示波器和信号分析仪确认输出。

    您所指的是哪一个标志?

    如果我能正确地得到你的帮助,那在主板上就会说

    HSDC060A

    LMX2820EVM

    6521400153.

    您可以与我共享您的配置文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andri,

    上述配置寄存器设置良好,但更改 SYSREF_INP_FMT --> CMOS 和 R64=0x400184除外。 有了这一点,您就可以获得 SYSREF 输出。

    否则,您可以继续使用默认配置并执行以下步骤:

    1. 将设备锁定到所需频率(使用 R64[14]=0)
    2. 使 SYSREF_EN = 1 (和相位同步 EN = 1)
    3. 使 SRO = 0
    4. 使 SRREQ 引脚=高

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔