This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:未使用的端口和电源

Guru**** 2880050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1079152/lmk03328-unused-port-and-power-supply

部件号:LMK03328

尊敬的技术支持团队:

数据表第48页介绍了以下说明。

如果输出4,5,6和7中的任何一个及其输出分路器被禁用;它们的相应电源可以连接到 GND。

即使输出端口2和3 (OUT2_N,P OUT3_N,P)未使用,VDDO_23是否应连接到 GND?

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD,

    据我了解,VDDO_23在不使用时无法连接到 GND。 我可以在内部进行双重检查。

    VDDO_23 引脚可以与电源轨连接,如果通道未使用,则可以使用寄存器控制关闭通道电源,并且几乎不会消耗电流。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Ajeet Pal,

    感谢你的回复。

    我期待看到你的内部双重检查。

    此致,

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD,

    感谢您的理解。

      本周,关键设计师们已经知道了,一旦我得到答案,他们就会马上回复你。

    此致,
    阿耶特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD 您好!

    请参考以下 E2E 帖子以获得您的问题的答案: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/700228/lmk03328-unused-vddo_x-pins

    此致,

    起亚·拉赫巴尔