This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318BEVM:手动更改 DPLL 设置

Guru**** 2503625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1079073/lmk05318bevm-manually-changing-dpll-settings

部件号:LMK05318BEVM

运行脚本会生成以下内容:(请注意,2500MHz 到160KHz 的反馈部分恰好是15625)

 

我需要通过向分子写入数据(DCO 模式“绝对”),手动将频率偏移至+/-100ppm。

但是,较大的整数部分(3906)使得该范围不可能实现,需要缩小该范围,以便小数分子将其移动100ppm。

我对反馈进行了如下修改:

 

将预分禾器增加到16,可以使分数 N 分禾器具有足够小的整数部分。

选择这些值是为了提供完全相同的净除数,即15625。  

这符合预期效果,但我的问题是 GUI 中步骤5下的注释:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    单击“运行脚本”后,它将设置方框图中提到的所有寄存器。 因此,在运行脚本之前,它不会手动更改寄存器。 您还可以看到上面提到的预期输出。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿耶特

    我正在询问是否可以在运行脚本后手动操作反馈分隔符。 我知道运行脚本会设置寄存器。  

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    据我所知,在运行脚本后,您无法立即更改(手动)反馈分隔符。 但我可以在与同事检查 EVM 后再次确认您的情况。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请理解,TicsPro 允许在运行脚本后手动修改反馈分隔符,当我以计算方式修改时,它会按预期工作。 问题是,有一些不允许这样做的不明显原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    您可以在运行脚本后修改反馈分隔符,只要以正确的方式完成,以获得正确的 TDC 与 VCO 关系。 由于您能够正确地执行操作并按预期工作,因此手动设置反馈分隔符不会出现问题。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔