This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:双频抖动。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1079887/cdci6214-jitter-of-two-divided-frequency

部件号:CDCI6214

你(们)好,

客户要求:  

输入52MHz LVDS CLK,输出26MHz LVDS CLK, 是否可通过 CDCI6214实现?

如果是, 预计 CDCI6214会导致什么抖动?

BRS,
双标

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    舒比奥

    是的,可以通过 CDCI6214实现此频率计划。 使用 PLL 时,我预计大约500-650fs RMS 抖动1kHz-20MHz。 您也可以 完全绕过 PLL,只需将该设备用作1:4 LVDS 扇出缓冲器/除以2块,该块的噪声基准将在-158dBc/Hz 左右-我无法在不知道参考特征的情况下估计抖动。

    此致,

    德里克·佩恩