This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04906:用于 LMK04906的 TIC Pro 寄存器似乎错误

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1079675/lmk04906-tics-pro-register-for-the-lmk04906-seems-to-be-wrong

部件号:LMK04906

尊敬的支持团队:

我使用的是 TIC Pro (v 1.7.4.0)来配置 LKM04906时钟发生器,然后导出具有十六进制寄存器值的文件。

在集成电路专业中,LMK04906的配置似乎存在一些问题。 数据表中的注册人地址不匹配,请参阅我随附的屏幕截图。

你可以确认吗? 如果是,请更新 MIC Pro 的 LMK04906配置?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,让-吕克,

    更改任何寄存器后或默认情况下,您是否看到十六进制寄存器存在差异? 这看起来很奇怪。

    我建议加载默认配置,看看是否存在任何寄存器值问题。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajeet,

    正确,加载默认配置确实解决了问题! 我将从他们那里开始,这应该是可以的。

    非常感谢你的帮助。

    让-吕克