This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:模式选择和默认值

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1079752/cdce6214-mode-selection-and-defaults

部件号:CDCE6214

TI 您好,

在花费了太多的时间尝试解密 cdce6214数据表(snas811)后,请协助执行以下操作:

1)硬件_SW_CTRL 显然决定了设备是否进入 PIN 模式。 如果是,为什么 snas811表18的此条目具有“L/H”? 这不应该是“L”吗? 如果 snas811表18不能更像这样:

该表中的 HW_SW_CTRL 列是否应该不向左移动以指示其在模式选择中的角色?

2)回退模式是仅由 HW_SW_CTRL (如表20可能暗示的那样)确定的,还是由 HW_SW_CTRL 和 REFSEL (根据表18,两者均为“M”)确定的?

3) REFSEL = M 是否具有任何其他角色,可能与 HW_SW_CTRL = M 一起使用? 换言之,以下各项的效果如何:

HW_SW_CTRL = L,REFSEL = M

HW_SW_CTRL = H,REFSEL = M

HW_SW_CTRL = M,REFSEL = L

HW_SW_CTRL = M,REFSEL = H

4) sna247 b 已有

注册 R0和的默认值为0x1000

0xA020作为 R15和的默认值

0x0000作为 R16的默认值,

例如(还有其他)。 但是,snas811具有:

也许存在差异吗? 如果是,哪一项是正确的?

5) OUT0似乎可以从“x2”双倍加和“R div”分隔块前面获取,但这在 snas811图23中并不明显。 是否可以显示此选项?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bernhard,

    1.模式可通过寄存器设置进行编程,并可存储在设备具有的2个 EEPROM 页面中的任何一个页面中。 如果两个 EEPROM 页面都被编程为 PIN 模式(您没有 I2C 接口),则会出现回退模式。

    因此,表20是正确的,因为两个 EEPROM 页面都可以处于引脚模式或串行接口模式。 您可以选择输入源。

    2.回退模式由在 M.的 REFSEL 和 HW_SW_CTRL 定义

    3.不

    4.我需要研究这个问题。

    5.我同意,这张图片可以更清楚地表明,双层隔板和分隔板的输出通过公交车传输。 请参阅 GUI 以了解详细信息。

    我将输入一个支持请求,在 下一次数据表更新中此数字将刷新。

    此致,

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bernhard,

    我想回到第4点。 数据表是正确的,创建注册地图文档时出错,默认设置在注册地图的“b”版本(snau247b)中被打乱

    我们将对此进行更新。 感谢您的关注。

    此致,

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱利安,你好!

    是否确定数据表默认寄存器正确? 0x7652对于 HW_SW_CTRL =1的 R1是否有意义? 例如,这是否也不是0x7654?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伯恩哈德,您好!

    是的,我确信数据表是正确的。 EEPROM 第1页的默认编程与第0页略有不同。 您可以将这些值重新编程 为应用程序所需的设置。

    此致,

    朱利安