This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2485:分数部分可以是整数吗?

Guru**** 2778525 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2485

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1079918/lmx2485-could-fractional-part-be-integer

部件号:LMX2485

您好,

在以下两种情况下,LMX2485的行为相同?
由于我的客户希望尽可能只更改小数寄存器值以执行跳频,因此他们提出了这个问题。

1: 在43,44,45和 Fraction = Always 0/4000之间更改射频 N 分频器
2: 射频 N 分频器=始终为43 ,在0/4000,4000/4000,8000/4000之间变化分次

此致,

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希拉诺-桑,您好!

    1.只要分数分子等于0,就不需要在更改频率时重新编程分子和分母,对 N 分法进行编程就足够了。

    2.分子必须小于分母。因此,在您的示例中,只有1/4000有效。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,

    谢谢您的确认。

    此致,

    希拉诺