This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V1F:TISPRO 配置

Guru**** 2813595 points

Other Parts Discussed in Thread: TICSPRO-SW, CDCM6208V1F, LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1079870/cdcm6208v1f-ticspro-configuration

部件号:CDCM6208V1F
“线程”中讨论的其它部件:TICSPRO-SWLMK03318

大家好,团队

使用 TICSPRO-SW 配置 CDCM6208V1FRGZR 时,是否可以使用以下设置?

  In:50MHz (PRI_REF 或 SEC_REF)
输出:所有输出为322.265625 MHz (LVDS)

此致,
刘东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汤姆,

    322.265625 * 8 = 2578.125,比 CDCM6208V1F 支持的最大 VCO 频率高出约28MHz。 无法在所有输出上获得所需的频率。

    相反,您可以使用 LMK03318,VCO 配置为5156.25MHz。 5156.25/322.265625 = 16 (整数除法), 所有输出都支持 LVDS,PLL 是分数,因此它可以支持50MHz 输入。

    此致,

    德里克·佩恩