This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:参考输入输出明显相位漂移

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK04610, LMK04616, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1079857/lmk04610-reference-input-to-output-apparent-phase-wander

部件号:LMK04610
“线程”中讨论的其他部件:LMMX2594LMK04616LMK04832

尊敬的 TI 时钟和计时团队:

在我们的应用中,我们使用 LMK04610作为抖动消除器来清洁128 MHz 的参考频率,同时使用外部128 MHz VCXO。  LMK04610仅用于 PLL1模式,使用大约10 Hz 的 BW 清洁参考频率。 然后,LMK04610的128MHz 输出为单独的外部合成器提供了清晰的参考,以产生4.096 GHz (LMX2594)采样时钟,并且在 LMK04610中进行了划分,以提供 SYSREF 信号,这些信号为高速4GS/s ADC 提供信号。 我们有多个需要同步的主板。

在我们应用多元件相位阵列接收器时,多块板相位和4 GHz 采样时钟的精确稳定至关重要。 鉴于采样周期约为250 ps,我们需要在恒定温度下保持10 ps 的订单稳定性,我们可以在以前设计中使用其他典型 PLL 实现这一点。

但是,我们看到参考输入和 PLL1抖动消除器输出之间的相位延迟似乎在亚 Hz 时间尺度上随机漂移,而您对相位锁定环路的期望是什么? 当乘以4 GHz 时,这会导致输入和输出之间以及多个主板之间的相位发生较大变化。 在深入调查时,我们相信 LMK04610 PLL1本身似乎有这种徘徊。

在今天的论坛上寻找线索时,我看到了 TI 一名员工对 LMK04610 PLL1的评论。

TI_MasterMind  22920 分

您好,HeHa,

我们重新设计了 LMK0461x 相位探测器以使用低功率架构,但我们在验证中发现,PLL1相位探测器在低回路带宽下无法很好地跟踪漂移。 我们发现,由于一些底层架构影响,PLL1的绝对输入到输出相位在<1Hz 偏移时(即使在恒定温度下)会漂移±2ns。 如果输入到输出传播延迟变化将改变±2ns,我们不想提供嵌套零延迟双循环模式。  "

请核实并确认目前生产的 LMK04610设备在 PLL1中确实有2 ns 相漂移吗? 您可以欣赏到,在7.8ns 期间,128MHz 参考时钟可能会漂移2ns,而当乘以4GHz 时,会导致多个相位移周期,因此不适合我们的设计,需要重新设计电路板。 因此,我想知道某些情况,或者是否有解决办法,以便我们可以这样做

谢谢,此致,

保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,保罗,

    事实上,LMK04610和 LMK04616仍在当前硅 PLL1中出现这种漂移,因此没有解决方法,因为这对半数字 PLL 架构来说是比较基本的。 尽管该体系结构在大多数情况下都达到了我们所希望的效果(在许多情况下将外部循环筛选器组件减少到零,并且支持的循环带宽比传统体系结构更低),但其中一个副作用是循环带宽非常低时漫游响应降级。  

    如果 涉及 PLL1,我不建议尝试使用 LMK0461x 进行这种紧密相位对齐。 PLL2 不会出现这些问题,因此如果只 使用 PLL2, 或者,如果 128MHz VCXO 使用了外部抖动消除 PLL,并且 LMK0461x 输出在嵌套零延迟配置中返回到该外部 PLL 的反馈,您仍然可以在电路的两个副本的输入到输出相位之间获得非常严格的相位对齐。 如果抖动消除 应该集成在同一设备中,我们通常建议使用 LMK04832在嵌套零延迟模式下进行非常精确的相位对齐。

    此致,

    德里克·佩恩(非常相同)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Derek 的及时回复。  

    我必须研究一下 LMK04832的替代方案。 因此,它在 PLL1中使用了一个更“正常”的 PFD 和环路滤波器,可能需要一些外部滤波器组件?

    您提到04610在环路带宽“非常低”时出现漂移。 以上是否有一种生物武器不再出现,或者它只是因生物武器而有所减少,但仍将太多,无法满足我的要求?

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解 LMK04832 PLL1 -这是一种传统的 PFD 和环路滤波器设计。

    对于 LMK04610,PLL1上的“极低”环路带宽适用于 PLL1的整个合理可实现的环路带宽。