This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:LMK05318B:在程序序列中,默认值是否可以用于掩码位(而不是读/修改/写)?

Guru**** 2793245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1079779/lmk05318b-lmk05318b-in-program-sequence-can-default-values-be-used-for-masked-bits-instead-of-read-modify-write

部件号:LMK05318B

9.5.5程序序列看起来需要读取/修改/写入以防止触摸屏蔽位。

在使用 TicsPro 导出十六进制寄存器值后,是否可以在不读/修改/写的情况下写入所有这些值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,

    • 对于 R12,TIC Pro 应预先加载这些字段的最佳设置(包括保留值)。 它们可能与 POR 默认值不同。
    • 对于 R157和 R164,TIC Pro 默认值与 POR 默认值相同,编程这些寄存器不会产生任何效果。 它们可以保留在编程序列中,也可以毫无问题地删除。
    • 对于其余寄存器,唯一暴露的值为 R357,R367和 R411。 R357和 R367是只读寄存器,对这些值的写入不会影响操作,可能会保留为“正常”或“删除”而不会出现问题。 R411包含只读参考验证状态位 (PRIREF_VALSTAT,SECREF_VALSTAT)以及在 R412中选择一些其他回读信息的位 ,这些信息对操作不重要,因此可能会保留 为“正常”或删除而不会出现问题。

    简短答案:是的,您可以直接加载 TIC Pro 导出十六进制寄存器值,而无需读取/修改/写入屏蔽字段。

    此致,

    德里克·佩恩