This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555M:OPN 之间的差异

Guru**** 2820805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1078256/tlc555m-difference-between-opn

部件号:TLC555M

您好,Team,

您能否与我分享  TLC555MJG 和  TLC555MJGB 之间的区别

此致,

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan,您好!

    设备相同,唯一的区别是 TLC555MJGB 具有扩展测试。  使用 TLC555MJGB 代替 TLC555MJG 时不应出现问题。


    此致,
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克,你好

    我的客户想知道您的“扩展测试”是什么意思? 这是基于资格认证的测试吗?

    此致,

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan,您好!

    它在125C 和25C 下测试。  我没有任何历史来解释为什么会这样做。   

    客户是否只是想更换缺货设备?

    此致,
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克,你好

    他们只是在问 B 有什么区别?它代表什么? 他们还想确认以下文档是否代表 B

    https://www.ti.com/lit/an/sboa142a/sboa142a.pdf

    此致,

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan,您好!

    好的,是的,我已经验证,此设备已通过 QML 认证,包括的文档中提到了支持 QML 级 Q 设备的其他材料/文档:  

    https://www.ti.com/lit/an/sboa143b/sboa143b.pdf

    我找到了 TLC555MJGB 的文档,因此您在上述帖子中提到的“B”规范是准确的。  我们不支持在 E2E 上分发此文档,但您必须通过销售来获取此文档。

    希望这能消除这种情况!
    此致,
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克,你好  

    谢谢你。 可以肯定的是 ,TLC555MJG 未通过 QML 认证,而 TLC555MJGB 是否通过 QML 认证?

    此致,

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan,您好!

    嗯,我想说 TLC555MJGB 是 QML Q 类合格的,TLC555MJG 不是。

    此致,
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael,

    上次客户询问, TLC555MJG 是否通过了 QML 认证 MIL-PRF-38535 (M 类)?

    此致,

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan,您好!

    我正在寻找有关此方面的文档,但找不到任何支持 TLC555MJG 上 QML 认证级别的文档。  此设备的等级为“军用”级,但我看不到任何类别关联:

    我需要四处寻找更多答案;让我下周再回到你们身边。  我们下周一有一个假期, 我将在星期二回到你们那里。

    此致,
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克,你好

    有此更新吗?

    此致,

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan,您好!

    我们已经在内部进行了检查,但不幸的是,我们没有更多的信息来支持该设备所受的“等级”。  我们已验证其符合 MIL-STD-883标准,但未被列为经认证为特定“类”。  我们目前能够提供的最佳方案是 澄清客户需要的有关软件包/测试/资格的任何详细信息,以便了解该设备是否可以在其系统中使用。

    很抱歉,此处缺少详细信息,我们无法跟踪有关此设备历史或开发的更多信息。

    此致,
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克,你好

    感谢您的回复。

    “我们目前所能提供的最好的方法是 澄清客户需要的有关软件包/测试/资格的任何详细信息,以便了解该设备是否可以在其系统中使用。”

    我会在收到客户的回复后尽快向您介绍这一情况。

    此致,

    Renan