This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1216EVM:单端输入配置

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1216EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1079516/lmk1d1216evm-single-ended-input-configuration

部件号:LMK1D1216EVM

您好,

LMK1D1216EVM 用户指南的表6.1详细介绍了修改 EVM 以接受单端输入时钟所需的返工。 但是,这两人的 INX_N 支脚不是应用适当的 Vth 级别,而是以  INX_P 支脚为目标。

还有一些标注的参考指示符(删除共模电阻器列)似乎与这些时钟线路的输入端接无关?

解决此表的 uprev 可能会帮助未来的读者。

谢谢你,

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,

    这里有一些东西与原理图不一致。 这张桌子有点混乱。 我将在我们的文献积压中记录更新内容。

    两个引脚的一般策略是 使用拉至 VCC 和将 R52/R53组件拉至 GND 作为分隔器设置共模偏差,同时将其中一个 R56/R57/R58/R59作为 共 模引脚的0Ω。 重要 的是,应该删除 R62或 R63,这样 VAC_REF0/1建立的共模设定点就不会与电阻器分压器偏压冲突。  我认为这张表格传达的不是很好,至少 有一个案例显示了变化结果的示意图可能会给我们带来好处。

    此致,

    德里克·佩恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢德里克!