This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5111:即将扩展 DRVn H 级别。

Guru**** 2811865 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1078938/tpl5111-about-to-extend-drvn-h-level

部件号:TPL5111

大家好,团队

我的一位客户正在评估 TPL5111的新产品。
此时,客户有以下问题。
请告诉我你的建议。

问题1. 在 DRVn 从 L 升至 H 后,我们希望使用 Delay/M_DRV 终端延长设备间隔时间
    是否有任何方法来扩展 DRVn H 级别?

问题2. 当延迟/M_DRV 端子被拉至 VDD 时,DRVn 能否保持水平?

此致。
肯戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,肯戈,

    如果未接收到完成信号,则 DRVn 引脚对于叶尖为50毫秒的偏高电压。叶尖由延迟/M_DRV 引脚处的分流电阻器确定。 因此,如果要延长 DRVn 的高时,可以调整分流电阻器值。  

    我们可以强制 DRV 在延迟/M_DRV 引脚处使用脉冲表示高电压。 延时/M_DRV 变低+20毫秒(TDB)后计时器开始计数。 如果您保持延迟/M_DRV 高,DRV 将保持高电平,且计时器将不会启动,直到延迟/M_DRV 引脚变低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,您好!

    感谢你的回复。

    我对您的评论有一些疑问。

    1:这张时间表是不是写的?


    2:在 DRVn=H 时插入延迟/M_DRV 信号的下降边缘,是否可以再次延长 DRVn=H 的时间?


    此致。
    肯戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,肯戈,

    1.恐怕我不理解你的问题。

    2.无,当 DRV 高时,延迟/M_DRV 信号被忽略。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,您好!

    感谢你的回复。

    1:您能否共享包含此计时表的文档?



    2:我明白了。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,肯戈,

    它位于数据表中,我从图8中对其进行了修改。