This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:H2out 和 H3out 测量@ 1GHz 和2GHz Fout

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1079428/lmx2572-h2out-and-h3out-measurements-1ghz-and-2ghz-fout

部件号:LMX2572

对于 LMX2572和 LMX2572-LP,您是否拥有 H2和 H3 @ 1GHz Fout 和2GHz Fout 的规格/测量?   

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    不,我们没有即时数据。 由于这些频率与 VCO 分开,我们预计 H2和 H3将分别约为-3x dBc 和-1x dBc。