This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 中是否有任何变频方波振荡器,这些振荡器的频率可从200MHz 到500MHz 不等,且 VIH =0.8V

Guru**** 2814335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1078414/is-there-any-variable-frequency-square-wave-oscillator-which-can-be-varied-from-200mhz-to-500-mhz-with-vih-0-8v-in-ti

尊敬的 TI 团队:

早上好。

TI 中是否有任何变频方波振荡器,这些振荡器的频率可从200MHz 到500MHz 不等,且 VIH =0.8V。
请分享参考 资料和相关 IC 信息(如果有)。
请予以回复。


谢谢你,

口径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    口径

    我不确定我是否理解您的要求。 VIH 通常是输入高阈值, 而振荡器通常仅指定其输出特性。

    我在规范过程中通常需要注意的是:

    • 输出格式。 您要求使用“方波振荡器”,但这是否意味着您需要单端 CMOS 输出?  由于  输出级 MOSFET 尺寸和驱动器强度/开关速度之间存在设计上的权衡,因此没有太多 CMOS 器件可以使用任何合理的输出电流进入更高频率。 还有其他更快的格式,如 LVDS 和 LVPECL,但它们是差分的,需要一些工作来适应单端信号。
    • 输出的共模电压。 波形的直流中点应该是什么?  
    • 交流或直流耦合。 输出是否会与接收器进行交流耦合? 如果可以选择交流耦合,则通用模式无关紧要。
    • 输出振幅。 对于单端信号,这只是峰到峰值电压。 对于差异信号,有几个定义,它们都有些混淆,但为了讨论的目的,我建议 使用下面的术语“VOD”:

    请帮助我 澄清您的请求。

    此致,

    德里克·佩恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    感谢您的回复。

    我们希望获得200MHz 和500MHz 的单端方波输出。 VIH = 0.8V,VIL = 0V。

    对相同的任何建议。 供参考附加图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    感谢您的回复。

    我们希望获得200MHz 和500MHz 的单端方波输出。 VIH = 0.8V,VIL = 0V。

    对相同的任何建议。 供参考附加图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    口径

    感谢您澄清要求。 我知道没有 一款适合满足各种要求的 TI 器件。

    我能想到的最接近的是 LMK61E2,这是一个提供 HSL 输出的可编程振荡器(请参阅数据表第6.8节)。 从技术上讲,我们只指定最高400 MHz 的 HSL,但您可以根据数据表图15中图解的斜率,以最高500 MHz 的速度运行,幅度降低。 要在200MHz 和500MHz 之间切换,您可以通过 I2C 修改可编程输出分隔器。 尽管如此,该设备只能承受85°C 的环境温度(结点温度可达125°C),振幅降级可能会使信号摆幅降至低于您的最低 VIH 要求。

    您可能 更幸运地与另一家供应商合作,或者我们可以 通过设备组合来满足所有期望的标准。

    此致,

    德里克·佩恩