This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00338:未使用输出引脚的印刷电路板布局

Guru**** 2695575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1079337/lmk00338-pcb-layout-for-unused-output-pins

部件号:LMK00338

大家好,团队

如数据表 8.3.3时钟输出所示, 任何未使用的输出引脚都应保持最小铜长度的浮动(参见下文注释),以最大程度地减少电容和电位耦合并降低功耗。

 这样,在回流过程中,焊料的铜面积与连接的引脚相同。 这可以实现良好,均匀的圆角焊缝,有助于在回流过程中保持 IC 水平。

很抱歉,我无法理解这是什么意思。  下面的陈述是正确的?

未使用的输出引脚应保持打开状态,但它表示未使用的引脚也与其它引脚连接,以使 IC 与主板连接良好。 下图是未使用引脚的解压器掩码的良好示例。 图片来自数据表的 P.33。

您是否还可以将   8.3.3时钟输出的“IC 级别”删除

此致,

北之高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takahashi-San,

    未使用的输出引脚在封装中仍应有印刷电路板垫(如焊接面罩图像中所述),以确保 包装上的机械应力均匀分布,但 这些电极不需要与印刷电路板上的任何其他铜进行电气连接。

    我认为8.3.3是 指回流过程中可见的衬垫区域。 焊片尺寸可能类似,但如果焊接面罩暴露的金属区域在不同的焊片上不同,则 IC 不同侧的湿焊料可能会产生不同的表面张力。  回流过程中 IC 不同侧的表面张力不同,可能会阻止 封装的某些角或侧对齐 PCB,因此设备可能无法在 PCB 上保持水平(平坦的同义词)。  在实践中,我认为这意味着暴露的金属应该稍微延伸到垫子以外,就像有一条痕与它相连一样,因此每个暴露的金属垫的总表面面积和几何形状尽可能保持相似。

    我认为我们可能有一位客户过去只使用 IC 一侧的输出,而 IC 在设备两侧没有形成均匀的圆角接头,因此在回流过程中切屑倾斜。 通过将未使用的输出曲线穿过焊缝边缘,未使用侧的圆角接头的表面张力已相等,IC 在回流过程中会平坦。

    此致,

    德里克·佩恩