This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C:LM567CMX/NOPB 中的 ESD 耐受信息

Guru**** 2766365 points

Other Parts Discussed in Thread: LM567C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1078854/lm567c-esd-withstand-information-in-lm567cmx-nopb

部件号:LM567C
“线程:测试”中讨论的其它部件,

非常感谢快速回答。

该请求来自 Panasonic 的新应用报价状态。

吹气 ESD HBM/mm 测试结果在两年前得到了通知。

ESD 测试结果是最新的吗?

当 EDS 数据为最新结果时, 我们会将 ESD 测试数据通知 Panasonic。

-----

根据可靠性报告,LM567C ESD 等级如下:  

ESD 人体模型:500V  

- ESD 机器型号:250V

谢谢,此致,

卡托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato,

    这是我们掌握的最新数据。

    此致,

    朱利安