This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1106:一个端口的电流和消耗值/测量电路的参数

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1106, LMK1C1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1077264/lmk1c1106-the-values-of-current-and-consumption-from-one-port-the-parameters-of-measurement-circuit

部件号:LMK1C1106
“线程: 测试”, LMK1C1108中讨论的其它部件

各位专家:

我对 LMK1C1106的数据表有两个问题。

第一个, “设备功耗与时钟频率”图 显示“A 端口”或“所有端口”的功耗是什么? 我想知道1个端口的电流和消耗。 顺便提一下, 我听说图形的垂直轴不是电流(mA),而是正确的功耗(mW)。

第二,您能否告诉我一个您为上图测量的电路上的阻抗(电阻和电容的分解)和终结器电阻的具体值。 我认为电路类似于“图7-1。 测试负载电路”,我想知道 R,C 和 Zo 的故障。

此致,

Katsuya Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsuya 您好,

    是的,垂直轴是功耗(mW)。 每个输出的功耗可以通过将每个输出的电流消耗(如下所示)乘以您将为设备提供的 VDD 来找到。 例如,如果 VDD = 2.5 V,则每个 输出的典型功耗为2.5V * 4.6mA = 11.5 mW。

    这些测量值显示在数据表的电气特性部分。

    用于执行测量的电路如下所示:

    该电路可在第7节参数测量信息中找到。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的回答,起亚。

    我了解了每个输出的消耗量。 换言之,“设备功耗与时钟频率”图表 是否代表使用所有输出的情况? 如果正确,则使用多少输出? (LMK1C1106或 LMK1C1108?)

    关于测试电路,您是否知道 Zo 分解的混凝土值,例如电阻和电容的比率。

    此致,

    Katsuya Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsuyo 您好,

    该图表示为 LMK1C1108启用所有输出时的功耗。

    Zo 是连接到输出的轨迹的轨迹阻抗。 它相当于50欧姆电阻器。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您回答我的问题。

    此致,  

    Katsuya Sato