This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:关于具有电感上拉的 LMX2595 O/P 功率,如给定7dB 的数据表中所示。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1078407/lmx2595-regarding-lmx2595-o-p-power-with-inductive-pull-up-as-in-datasheet-given-7db

部件号:LMX2595

大家好,团队

我们获得的 LMX2595的输出功率约为-3 dB@15 GHz,但在数据表中,它为7 dB。我已按照数据表中的建议使用了1 NH 的感应上拉。 在 EVM 中,最大输出功率也约为0 dB。  请解释一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajay,

    您能否 分享您的示意图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,您好!

    请查找 lmx 原理图。如果您对原理图有任何疑问,请告知。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajay,

    请将0.3pF 电容器更改为更大的值吗?

    如果 RFoutB 未使用,您只需将输出保持浮动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,您好!  

    谢谢大家的建议,我已经将 o/p 电容器更改为0.01 UF (代替0.3 pF)。但我们没有获得正输出,例如1dB 或2 dB。 我会让 RFoutB 保持浮动状态,并检查 LMX 与页之间是否有任何变化  

    谢谢