Other Parts Discussed in Thread: LMX2595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2595 大家好,团队
我们获得的 LMX2595的输出功率约为-3 dB@15 GHz,但在数据表中,它为7 dB。我已按照数据表中的建议使用了1 NH 的感应上拉。 在 EVM 中,最大输出功率也约为0 dB。 请解释一下。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.