This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否有任何变频方波发生器 IC 或参考文章

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2485E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1076449/is-there-any-variable-frequency-square-wave-generator-ic-or-reference-article-from-ti

“线程:LMX2485E”中讨论的其它部件

尊敬的 TI 团队:

早上好。

TI 是否有任何变频方波发生器 IC 或参考文章。

谢谢你,

口径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caliber,

    有几种方法可以做到这一点。 它确实取决于所需的频率范围和准确性。

    最简单的方法是在 A 稳定555计时器上更改控制电压。

    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/879112/faq-how-do-i-design-a-stable-timer-oscillator-circuits-using-lmc555-tlc555-lm555-na555-ne555-sa555-or-se555

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron Michallick:

    早上好。

    感谢您的回复和提供的参考。

    我要穿过它。

    谢谢你,

    基里什·K

    口径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron Michallick:

    早上好。

    我已经浏览了您提供的参考,并发现最大频率为3MHz。

    我们想知道,在 VIH = 0.8V 的情况下,可以创建一个具有方波输出的振荡器,该振荡器的范围从200MHz 到500MHz 不等。

    是否有555以外的选项。

    请分享任何参考和支持。

    谢谢你,

    口径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    口径

    如果精确度至关重要,则这些计时器的使用频率不应超过1MHz。

    对于200MHz 到500MHz 的范围,我建议使用此部件号 LMX2485E 启动新线程,并尽可能详细地介绍

    我不熟悉此设备;如果它不是正确的部件,回答您新帖子的人员将更有能力帮助您处理此应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron Michallick:

    晚上好。

    感谢 您的支持。

    谢谢你,

    口径