This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595输出功率

Guru**** 2651795 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1077985/lmx2595-lmx2595-output-power

部件号:LMX2595

大家好,团队

根据 LMX2595的数据表,当我们使用电感器上拉时,14.8GHz 的最大功率输出为7dBm。

但在测试时,我们观察到-2dBm 功率。

我正在向您介绍原理图和.TCS 文件。 请查看并建议提高输出功率。

谢谢,此致,

马纳萨·贾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Manasa,

    您能否以更高的分辨率重新发送原理图? 我无法读取组件值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,您好!

    谢谢,此致,

    马纳萨·贾米。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Manasa,

    您是否可以尝试将这些0.3pF 电容器更改为更大的值? 0.3pF 对我来说看起来很小。  

    如果 RFoutB 未使用,您只需将输出保持浮动。