This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:VIH 和 VIL

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1077784/lmk00301-vih-and-vil

部件号:LMK00301

大家好,团队

我们的客户询问了以下有关 LMK00301时钟缓冲器的问题。

我想将 OSCin 引脚用作交流耦合 CMOS 输入,并想知道以下信息:

1:输入的 VIH 和 VIL 是什么?
2:是否可以用电阻器将输入置于直流偏置状态,并将时钟信号与电容器连接,以确保时钟信号保持在足够的电压下?
我已经检查了数据表,但 VIHD,VILD,VIH 和 VIL 值显示的最小值和最大值 仅为 GND 和 VCC。
此致,
丹尼洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo,

    1. OSCin 的 VIH 和 VIL 将与您上面所示的 CLKIN 规格相同。

    2.是的, 可以用电阻器将输入置于直流偏置,并将时钟信号与电容器连接,以确保时钟信号保持在足够的电压下。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔