This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1102:在68MHz 的高频率下 CAN't 输出变为恒定高

Guru**** 2531030 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1077426/lmk1c1102-can-t-output-becomes-constant-high-at-high-frequency-of-68mhz

部件号:LMK1C1102

LMK1C1102的使用方法如下。 由3.3V 供电,门始终处于启用状态。 当输入频率为68MHz 时,输出 将保持稳定的高电平,低电压约为1V。   当输入为120Hz 50%时钟时,输出正常。 当输入为1KHz 50%平方时钟时,它也是良好的。  当输入为2MHz  50%方形时钟时,输出将变为三角形波形,峰值为2V,谷值为1V。  执行 测试时,输出负载打开。  

     

请就此问题提供帮助。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,凯利,

    LMK1C1102的负载阻抗是多少? 只要输出上的负载电容保持 相对较小( 数据表中使用5pF 进行电源电流测试),此器件的额定电压最高可达250MHz。 另一方面, 驱动更高的电容负载最终将超过输出的驱动强度。

    此致,

    德里克·佩恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时钟输出驱动 CMOS 图像传感器时钟输入。 图像传感器数据表未指定输入电容。 LMK1C1102 @68MHz 的最大电容负载是多少?  请 提供可驱动更大负载的选项,这些选项与 LMK1C1102引脚兼容。  非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯利

    如果设备可以在250MHz 时处理5pF,我希望它在68MHz 时至少处理20pF。

    LMK1C1102与它正在计时的设备有多远?

    如何探测时钟信号以观察波形降级? 他们使用的是什么设备? 在68MHz 时,信号足够快,标准示波器探头的电感可能会影响信号完整性,因此可能需要具有小回路电感的引线接地策略。

    此致,

    德里克·佩恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了图像传感器技术支持的回复。 这两个器件的输入电容分别为0.4657pF 和0.3978pF。 现在,可以排除由较大载荷引起的变形。 迹线长度为0.804英寸和0.567英寸。 迹线是微条和条线组合。  微带轨迹阻抗为78.51欧姆 ,而条带线路阻抗为15.1欧姆。  布局中的阻抗控制不是很好。  我不确定 LMK1C1102的50欧姆阻抗跟踪控制应严格程度。  

    示波器探头使用短接地引脚以避免产生额外干扰。 使用 相同的设备和探头探测振荡器 LVCMOS33 68MHz 输出,没有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯利

    我认为<1英寸的轨迹在负载电容方面不会起作用。

    您是否在操作期间提供了耗材? 我想知道 VCC 引脚是否实际为3.3V。 可能铁氧体阻抗或电源连接的阻抗高于预期,因此当设备尝试以更高频率切换 时,针脚的电源电压下降,设备无法切换输出缓冲器。 下一步检查。

    此致,

    德里克·佩恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德里克,

    我测量了 LMK1C1102的电源,它是3.28V,噪声级别非常低。   

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而此时“切换”频率为68MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是在启用 LMK1C1102时测量的。