This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:lmx 输出功率文件设置

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1077494/lmx2595-lmx-output-power-file-settings

部件号:LMX2595

我们板上的 LMX 和 Eval 板上的 LMX 没有输出预期的输出功率。  由于这种情况发生在两个不同的主板上,我怀疑我们的编程文件有一些共同点,那就是以某种方式限制输出功率。  在我们的主板上,我们正在利用电感器上拉,因此,我们希望输出的功率更大。

如果我可以上传一个提供约+0.5 dBm 的示例文件

e2e.ti.com/.../Golden_5F00_file_5F00_15111_5F00_PWR_5F00_20.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    我没有发现您的注册配置有问题。  

    请注意,EVM 使用电阻器上拉。 根据数据表,在15GHz 输出和20的功率设置下,输出功率小于1dBm。  

    您的电感器值/部件号是多少? 您能否分享原理图(电感器拉拔部分足够好)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,您好!

    上拉为1 NH 电感器,带0.3pF 电流帽,输出级将进入 下一级固定衰减器 Yat-3A。   

    对于测量,有一个 SMP 连接器,它通过旋转电容器来启用。 正是在这种情况下,测量结果直接通过频谱分析仪进行。  电缆损耗测量为15.111 GHz ~-4.59 dBm,频谱分析仪读数为-4.15 dBm。

    从这一点上,我正在为输出计算0.44 dBm。

    在双倍频器下方的另一个频率14.888 GHz 也是如此。  它还测量~-0.28 dBm,这将大大低于预期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    您是否曾经尝试 过更大的电容器? 0.3pF 对我来说看起来很小。  

    如果 RFoutB 未使用,您只需将输出保持浮动。