我们板上的 LMX 和 Eval 板上的 LMX 没有输出预期的输出功率。 由于这种情况发生在两个不同的主板上,我怀疑我们的编程文件有一些共同点,那就是以某种方式限制输出功率。 在我们的主板上,我们正在利用电感器上拉,因此,我们希望输出的功率更大。
如果我可以上传一个提供约+0.5 dBm 的示例文件
e2e.ti.com/.../Golden_5F00_file_5F00_15111_5F00_PWR_5F00_20.tcs
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们板上的 LMX 和 Eval 板上的 LMX 没有输出预期的输出功率。 由于这种情况发生在两个不同的主板上,我怀疑我们的编程文件有一些共同点,那就是以某种方式限制输出功率。 在我们的主板上,我们正在利用电感器上拉,因此,我们希望输出的功率更大。
如果我可以上传一个提供约+0.5 dBm 的示例文件
e2e.ti.com/.../Golden_5F00_file_5F00_15111_5F00_PWR_5F00_20.tcs
Noel,您好!
上拉为1 NH 电感器,带0.3pF 电流帽,输出级将进入 下一级固定衰减器 Yat-3A。
对于测量,有一个 SMP 连接器,它通过旋转电容器来启用。 正是在这种情况下,测量结果直接通过频谱分析仪进行。 电缆损耗测量为15.111 GHz ~-4.59 dBm,频谱分析仪读数为-4.15 dBm。
从这一点上,我正在为输出计算0.44 dBm。
在双倍频器下方的另一个频率14.888 GHz 也是如此。 它还测量~-0.28 dBm,这将大大低于预期。