This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33216:Chandiv 静态偏移

Guru**** 2580155 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1077902/lmk5c33216-chandiv-static-offset

部件号:LMK5C33216

您好,

我对 LMK5C33216的 CLK2/3和14/15有一个澄清。  我知道这些时钟组没有生成 SYSREF。  我确实看到了“OUT3 Chandiv 静态偏移量”。 静态偏移代码,延迟通道分隔器的输出。”  我无法找到数据表,数字延迟可以达到多少,它们是否也是在 VCO 半循环中测量的?

谢谢,

乔恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jon,

    该静态数字延迟处于 VCO 后分频器的完整周期中。

    73,
    蒂莫西