This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33216:PLL 编程

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33216
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1077896/lmk5c33216-pll-programming

部件号:LMK5C33216

您好,

我使用 LMK5C33216的 APLL1和 APLL2来处理 FPGA 和数据转换器的不同时钟。  如果对 PLL2进行重新编程以更改输出配置/分禾器等,这会导致 PLL1及其输出中断。  我假设在对 PLL2及其输出进行更改时,将不会启用与 PLL1相关的输出同步,也不会写入与 PLL1相关的寄存器。

谢谢,

乔恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jon,

    正确。  当执行同步操作时,将只重置启用了同步的分隔器。  这样,您就可以重新配置一个 PLL,而不会影响另两个 PLL。

    启用同步的分隔器在 APLL 页面上包括 VCO 后分隔器,如 PLL2_VCO_DIC_SYNC_EN。  然后,输出上的除法将自己除法,如 out_x_y_DIV_SYNC_EN。

    因此,请确保将所有 SYNC_EN 设置为0!

    然后,您也可以通过在“控制”下的“用户控制”页面上切换 DPLLx_SWRST 和 APLLx_SWRST,从而导致单个复位与全芯片“软芯片”复位。  就在 SYNC_SW 位的右侧。

    73,
    蒂莫西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢蒂莫西!