This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:有关 REFSEL,EEPROMSEL 和 RESETN/SYNC 的问题

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1077156/cdci6214-questions-about-refsel-eepromsel-and-resetn-sync

部件号:CDCI6214

您好,

我的客户有以下几个问题。

问题1:
当 GPIO0_INPU_SEL =0时,如果没有电源循环,则可通过切换 RESETN/SYNC (高到低到高)来重新采样 REFSEL 和 EEPROMSEL?

问题2:
如果没有 RESETN/SYNC 切换,是否可以通过 I2C 寄存器访问来更改输出时钟频率?
如果是,您是否可以显示建议的寄存器设置序列来执行此操作,请执行此操作?

此致,

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希拉诺,你好

    1.是的,您可以通过切换 RESETN 引脚重新加载 EEPROM。

    2.是的,您可以通过 I2C 更改时钟频率。 只需重写所有相关寄存器并切换 RECAL 位,然后重读 LOCK_DET 位并确保设备已锁定。

    此致,

    好