This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可编程计时器解决方案调查

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1077300/programmable-timer-solution-survey

“线程”中讨论的其它部件:TPL5010

大家好,团队

客户正在寻找一个计时器设备,该设备可以在目标设备加电序列期间监控电压信号,监视器窗口周期为800毫秒至1秒(可编程),此监控信号为 TTL 3.3V 电平。

如果检测到信号,则我们的计时器设备将不输出任何信号(无脉冲)。

如果未检测到信号,则我们的计时器设备会输出单脉冲。  此脉冲必须至少为25美制。

客户希望不要使用 UC,任何离散解决方案 只要能够完成这项工作就可以,任何想法都是值得欢迎的,非常感谢!

安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安德鲁,

    也许可以使用 TPL5010 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpl5010.pdf)完成此操作。 他们可以设定所需的时间间隔(减去 POR 和传感时间约100毫秒),在 DONE 引脚上查找信号,如果未收到信号,则使用 RSTN 引脚作为 单脉冲输出。 如果需要,RSTN 输出可以与 PNP 晶体管反向。

    让我知道 他们是否需要其他东西来满足他们的要求。

    此致,

    德里克·佩恩