This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE925:CDCE949时钟发生器

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE949, SN74LVC2G157, LMK00105, CDCE6214, CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1076997/cdce925-cdce949-clock-generator

部件号:CDCE925
线程中讨论的其他部件:CDCE949SN74LVC2G157LMK00105CDCE6214CDCM6208

您好,

我正在使用 CDCE949时钟发生器。 我想禁用其中一个时钟发生器针脚,并通过接头使用带有 SMA 连接器的外部时钟源,例如 第一种情况,如果我想使用 SMA 连接器,SMA 将连接到 MCU。第二种情况,如果我 想 使用时钟发生  器,时钟发生器将连接到 MCU。  我可以使用时钟发生器代替像图中所示的振荡器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以使用晶体振荡器或外部 MCU 输入。 CDCE949需要配置为 LVCMOS 输入。 输入信号需要应用于 Xin/CLK 引脚1。

    请注意,输入信号摆幅应为1.8V (典型值)。 当您尝试使用3.3V 信号驱动时,可能需要在输入引脚处安装电阻分压器。

    此致,

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱利安,你好!

    感谢您的关注。 我没有准确解释我的意思。 我将时钟发生器的输出引脚连接到 MCU 的专用引脚。
    我想给同一个带有 SMA 连接器的特殊引脚分配频率。 如果用户需要, 用户可以从 SMA 提供频率,或者在时钟发生器和 SMA 之间进行选择。 我想用标题,如上图所示。 时钟发生器是否使用此方法正常工作? 时钟发生器的输出连接到 SMA 时是否有示例工作? 你会建议我怎么做?

    此致,

    埃斯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,埃斯拉,

    通过针座路由时钟信号不理想。 这将损害信号的完整性。 更好的方法是使用多路复用器。 例如,用于高性能的 LMK00105或此 SN74LVC2G157。 您可以在此处使用引脚标题来选择要使用的输入。

    另一种方法是使用具有2路输入的时钟发生器。 例如,CDCM6208或 CDCE6214。

    此致,

    朱利安