This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:降低功耗

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1076647/lmx2594evm-reducing-power-consumption

部件号:LMX2594EVM
“线程”中讨论的其它部件:LMX2594

大家好,我正在尝试降低 LMX2594的功耗。 我已经将 outa_PWR 和 OUTB_PWR 寄存器配置为0 (产生的电流消耗为0.33A),是否可以配置任何其他寄存器(或任何其他设置)以进一步降低电流消耗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JL,

    您的目标电流消耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,您好!

    我没有特定的目标号码,但理想情况下,尽量少使用当前号码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JL,

    降低参考时钟/ FPD 频率和充电泵电流可以稍微降低总电流消耗。 核心电流消耗约为300mA,因此没有太多空间可以提高。