This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:PLL 的输出频率变化

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1076546/lmk04828-shifting-in-the-output-frequency-of-pll

部件号:LMK04828

大家好,

我在提到的 PLL 中遇到了问题,结果表明,已经对集成电路 Pro 模拟器中的120MHz 到150MHz 的转换进行了模拟,并从模拟器中导出所有寄存器值。 之后,我将文件加载到模块中,该模块具有 LMK04828B PLL,输出为150MHz,偏移为1.2MHz。 参考所附的 CLKIN 和 PLL 选择,时钟输出和151.2MHz 输出频率图像。 也请参阅注册文件。

输出频率出现延迟/偏移的原因可能是什么?我应该对模拟器文件进行任何更改吗?

请检查并向我提供最佳解决方案。

   e2e.ti.com/.../PFD_5F00_240MHz.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,金斯宾,

    我看到两个紧迫的问题:

    1. LMK04828 PLL2的最大 FPD 为155MHz。 你应该脱开双打手。 (对于这种错误配置,TIC Pro 没有发出警告,因此对此错误深表歉意-我已经修复了,在以后的 MIC Pro 版本中将会更加清晰)
    2. 2400MHz 不是 LMK04828支持的 VCO 频率。 3000MHz 是,使用 VCO1;您可以将 N Prescaler 设置为5,N 分隔符设置为5,N Cal 分隔符设置为5。 通道分隔器将设置为20以产生150MHz。

    在当前版本的 TIC Pro 上,2400MHz VCO 应将 VCO 框颜色为红色,并表示这是不可能的频率目标。 我不确定您使用的是哪个版本的 TIC Pro,但我建议从 TI.com 下载最新版本。

    此致,

    德里克·佩恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Derek Payne,

    感谢您提供的信息。 如上所述,上述频率和分频器设置已被保留。 PLL 正在生成150MHz 的功率级别,但伪电级别接近基本频率(150MHz)。

    参考随附的设置和 PLL 输出图像。 这种虚假水平可能会有什么问题?

    请提供最佳解决方案以避免虚假级别。

    注:参考频率为120MHz,由 OCXO 模块以及信号发生器生成。 在这两种情况下,虚假水平都不会被抑制。

       e2e.ti.com/.../VCO1_5F00_3GHz.txt

    请提前感谢您的参与。

    Kingslin J,

    射频设计工程师,

    数据模式(印度)有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    金斯

    你的刺激水平非常高,这是不寻常的。 这是一个整数 PLL,在该幅度或偏移量下不应该有任何 spurs。 这不应该来自 PLL 或 VCO。 我希望这将成为参考的一部分,或电源的一部分。

    • 您是否在参考上检查过频谱? 您是否确定在观察到的偏移量处没有直齿轮?  
    • EVM 的板载122.88MHz VCXO 是否已禁用(移除了铁氧体以防止 VCXO 和 OSCin 信号之间发生虚假耦合)?
    • 您使用的是什么电源? 它是否是一种开关电源,可能是1.3 MHz 左右?

    此致,

    德里克·佩恩