This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00304:时钟乘法器建议

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00304, LMK5B12204, CDCL6010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1076500/lmk00304-clock-multiplier-recommendation

部件号:LMK00304
“线程”中讨论的其他部件: LMK5B12204, CDCL6010

大家好,团队

请问我们是否有合适的时钟乘法器来满足客户的以下要求? 客户以前使用过 LMK00304,希望改用其他解决方案。

  • 从100m 到500m 的倍数,低延迟时间
  • 单路或双路 LVDS 输出
  • 乘数可以调整,可以从2-5更改
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    不幸的是,我们没有太多的乘法器。 因此,我建议使用一个可以容纳100 MHz 时钟的时钟发生器,并使用其内部 VCO 来创建500 MHz 时钟或任何其他所需时钟频率,这是 VCO 范围内频率的一个因数。

    可以使用的低输出计数时钟发生器是 LMK5B12204。 您可以将100 MHz 时钟馈入 XO 输入,使 APLL 锁定,然后生成500 MHz 输出时钟。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,起亚

    CDCL6010似乎可以满足客户的要求。

    但 CDCL6010的输出类型不是 LVDS,而是 LVPECL。

    LVPECL 和 LVDS 时钟输出之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Amelie,

    是的,LVPECL 输出的电压摆幅要比 LVDS 输出大得多。 LVPECL 挥杆约为1600 mVpp,LVDS 挥杆约为700 mVpp。

    话虽如此,您可以使用以下终端将 LVPECL 信号转换为 LVDS 信号。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔