This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1104:CLKIN 电压电平条件

Guru**** 2864500 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1076516/cdclvc1104-clkin-voltage-level-conditions

部件号:CDCLVC1104

您好,

根据 CDCLVC1104数据表,当 VDD 为3.3V 时,CLVC1104的输入电压水平条件低于。

当 VDD 为3.3V 时,仅在以下的 VIL 和 VIH 范围内向 CLKIN 输入时钟是否正确?

  - VIL =接地~ 1.05V

  - VIH = 2.25V ~ 3.8 V

如果 CDCLVC1104用户向 CLKIN 输入时钟信号时电平超出此范围,是否有问题?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JH,

    如果输入信号超出绝对最大额定值,可能会造成损坏。

    您希望对设备应用什么信号电平?

    此致,

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱利安,你好!

    客户表示希望为质量管理澄清 CLKIN 的电压水平规格。

    它们允许时钟信号在以下限值内提供。

      - VIL =接地~ 1.05V

      - VIH = 2.25V ~ 3.8 V

    此致,

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JH,

    感谢您的确认。 我现在结束了这条线程。 如果您还有其他问题,请重新发布。

    此致,

    朱利安