This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:扫描频率模式,更改启动频率后无法正常锁定

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1081162/lmx2595-sweep-frequency-mode-unable-to-lock-normally-after-changing-the-starting-frequency

部件号:LMX2595

大家好,团队

1.启动频率为14G,扫描带宽为60M。 正常扫描配置如下:

2.起始频率更改为14.06G,扫描带宽 为60M。 它无法正常扫描。 配置如下

改变起动频率后,为什么它不能正常工作?

此致,

罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,艾米,

    我要尝试的第一件事是使斜坡限制范围比斜坡频率范围大得多。 例如:

    您还会要求客户提供他们的 VCO 设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上图显示了14.06G-14.12G 的扫描频率设置。

    客户反馈说:

    在这两天调试11.999G-12.30G 频率扫描期间,发现无法实现。 猜测它是否与 PLL 的 N 值有关? 由于 N 值11.999G 的整数部分为77,频率大于12G 时 N 值的整数部分为78, 因此当 N 值在频率扫描 状态下发生变化时,将出现异常频率扫描现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,艾米,

    频率范围在11.999G 到12.3GHz 之间,大约为300MHz。 此设备不能使用300MHz 线性斜坡,因此需要进行多个 VCO 校准才能使 VCO 达到所需的频率。 建议使用以下设置。当频率上升达到50MHz 时,将自动执行 VCO 校准。 我们需要预留一些时间进行校准。 建议最小为50µs。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel 您好,

    您是否已确认14.06G-14.12G 的频率扫描?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,艾米,

    客户的 VCO 设置正常,如果延长坡道限制,他们是否仍有问题?