This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:DACISET 跳转仅用于一个频率

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1080377/lmx2594-daciset-jump-for-only-one-frequency

部件号:LMX2594

您好,

我正在我的一台设备上使用 LMX2594,我正在处理以下特定问题:

我对 PLL 的频率带宽执行自动校准,为所有频率保存 Daciset,Capctrl et VCO 值。 有时,我可以看到 daciset 随机频率的跳转。 例如,对于以下后遗症,我获得了:

频率:8000 - 8010 - 8020 - 8030 - 8040 - 8050

答:    355 - 354 - 511 - 354 - 353 - 352

您能告诉我跳转是否可以被视为正常,或者该情况是否应该提醒我?

提前感谢

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stephane,

    您的参考时钟频率,CAL_CLK_DIV 和 ACAL_CMP_DLY 设置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,您好!

    很抱歉耽误我的回答。

    以下是请求的设置。

    时钟频率:125 MHz

    CAL_CLK_DIV 已禁用(R2[10]= 0)

    ACAL_CMP_DLY = 12

    为了回答我的问题,我已经观察到,随着温度升高,这种跳跃越来越存在(意味着与其他频率一起存在)。

    我使用此帖子来询问另一个与  CAL_CLK_DIV 相关的问题 。 我们观察到,当 R2[10]=0时,我们无法从 lock_detect 获取锁定信息。 我们想知道这种行为是否正常(这意味着 Lock_Detect 需要生成状态机)?

    谢谢你

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stephane,

    CAL_CLK_DIV 位置为 R1[2:0]。

    尽管您说 CAL_CLK_DIV =0,ACAL_CMP_DLY =12,参考时钟=125MHz。 此配置正常。

    是否可以尝试使 ACAL_CMP_DLY =14来查看跳转问题是否会得到缓解?  

    您也可以尝试设置 quick_RECAL_EN =1,校准将使用上次校准的数据开始,而不是使用在 VCO_SEL,VCO_DACISET_strt 和 VCO_CAPCTRL_strt 中设置的值。

    R2[10]是状态机时钟控制位。 如果使用自动校准,则必须为=1。  锁定检测(来自 MUXOUT 引脚)需要完成校准,因此,如果 R2[10]= 0,锁定检测可能不起作用。